VIGED310023RU-06

Обзор функции автотестирования

Устройство выполняет ряд автоматических проверок при включении, а затем через регулярные интервалы во время эксплуатации, для выявления потенциальных неполадок в своих внутренних и внешних цепях.

В ходе автотестирования устройство выполняет следующие проверки:

  • Устройство: индикаторы, внутренние электронные компоненты.

  • Измерительная цепь и сигнальное реле пробоя изоляции.

Автотестирование запускается:

  • Вручную в любое время путем нажатия кнопки контекстного меню T на любом из экранов контроля изоляции системы.

  • Автоматически:

    При каждом включении устройства (включение питания или сброс).

    Каждые 5 часов (за исключением случаев обнаружения устройством пробоя изоляции, независимо от того, является ли сигнал активным или подтвержденным).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?