7ES02-0423-03

Montaje

  1. Sitúe los soportes de fijación en el dispositivo y apriete los tornillos y arandelas tal y como se indica en la ilustración (par de apriete: 1,2 N•m
  2. Acople el dispositivo a la rejilla mediante fijaciones.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?