7ES02-0423-03

Botones e iconos de navegación

Utilice los botones de la pantalla para navegar por los menús y realizar acciones.
Leyenda Tecla Icono Descripción
1 Menú Muestra el menú de nivel 1 (Menú).
2 Esc Vuelve al nivel anterior.
3 Botón de menú contextual 3 Se desplaza hacia arriba por la pantalla o pasa al elemento previo en una lista.
Accede al establecimiento de fecha y hora. Si el icono de reloj parpadea, indica que debe establecerse el parámetro de fecha/hora.
Aumenta un valor numérico.
4 Botón de menú contextual 2 Se desplaza hacia abajo por la pantalla o pasa al elemento siguiente en una lista.
Se desplaza un dígito a la izquierda dentro de un valor numérico. Si el dígito situado más a la izquierda ya está seleccionado, la pulsación de este botón le devuelve al dígito de la derecha.
5 Botón de menú contextual 1

Valida el elemento seleccionado.

Confirma la alarma transitoria.

Ejecuta la prueba autodiagnóstica manualmente.
Lleva a un menú o submenú o edita un parámetro.
Confirma la alarma de aislamiento.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.