7ES02-0423-03

Inyección desconectada (Inyecc. desc.)

Puede detectar en el sistema una resistencia de aislamiento alta con el objetivo de detectar desconexiones.

Para ello, el dispositivo detecta en el sistema una resistencia de aislamiento alta que puede detectar las siguientes desconexiones:

  • Cable de inyección

  • Cable de tierra

  • Entre el dispositivo y el adaptador de tensión IM400-1700

  • Entre el dispositivo y el adaptador de tensión PHT1000

Los valores permitidos para este parámetro son ENCENDIDO y APAGADO. El valor predeterminado es APAGADO.

NOTA:

En redes pequeñas sin cargas ni transformador en las que el nivel de aislamiento es alto, o durante la puesta marcha sin cargas ni transformador, se recomienda establecer el parámetros en APAGADO.

La detección de desconexiones entre el dispositivo y los adaptadores de tensión IM400-1700 o PHT1000 siempre se encuentra activa y no depende del valor del parámetro.

Si la inyección se desconecta, el dispositivo muestraINYECCIÓN DESCONECTADA y el indicador LED de estado del producto se ilumina. Consulte la sección Pantallas de estado especiales para obtener información sobre la pantalla del dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.