7ES02-0423-03

Parámetros de comunicación

Antes de iniciar cualquier comunicación con el dispositivo, deberá configurar el puerto de comunicaciones Modbus. Es posible configurar los parámetros de comunicación seleccionando (Menú > Ajustes > Modbus).

Los parámetros de comunicación y sus valores permitidos y predeterminados son los siguientes:

The following table is profiled. Check for row profiling before making any changes.

Parámetro Valor predeterminado Valores permitidos
Dirección 1 1...247
Config. auto APAGADO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Velocidad en baudios 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Paridad Par
  • Ninguno

  • Par

  • Impar

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla.

En el modo punto a punto, cuando el dispositivo está conectado directamente a un ordenador, puede utilizarse la dirección reservada 238 para comunicar con el dispositivo, con independencia de cuál sea su dirección interna.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.