7ES02-0423-03

Descripción general del hardware

A Pantalla
B Botones de menú contextual
C Botón de Menú para acceder al menú principal
D Indicador luminoso rojo del estado del producto del dispositivo
E Indicador luminoso amarillo de las comunicaciones Modbus
F Indicador luminoso verde del correcto funcionamiento del aislamiento
G Indicador luminoso blanco de la alarma de aislamiento preventiva
H Indicador luminoso amarillo de la alarma de aislamiento
I Botón Esc para volver al menú anterior o cancelar la introducción de un parámetro
J Número de catálogo del producto
K Número de serie
L Bloque de terminales de la fuente de alimentación auxiliar
M Bloque de terminales de inyección
N Bloque de terminales del repetidor de alarma de aislamiento
O Bloque de terminales del repetidor de alarma de aislamiento preventiva
P Bloque de terminales de las comunicaciones Modbus
Q Bloque de terminales de la entrada de inhibición de la inyección

Referencia comercial del dispositivo

Modelo Referencia comercial
IM400N IMDIM400N
IM400THRN IMDIM400THRN
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.