7ES02-0423-03

Desmontaje

  1. Desconecte los bloques de terminales del dispositivo.
  2. Introduzca la punta de un destornillador entre la pinza de muelle y el dispositivo y haga palanca con el destornillador para liberar la pinza de muelle. Suelte las pinzas de muelle de las partes superior e inferior del dispositivo.
  3. Suelte las 2 pinzas de muelle del lateral del dispositivo.
  4. Extraiga el dispositivo de la placa de montaje.
  5. Vuelva a insertar los bloques de terminales y asegúrese de respetar las posiciones correctas en el dispositivo (véase Descripción general del hardware).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.