7ES02-0423-03

Inyección

Aplicable al IM400THRN.

Puede establecer el nivel de tensión de medición e intensidad de medición que se inyectan entre el sistema de potencia supervisada y la tierra.

Hay disponibles cuatro ajustes para este parámetro:

Valor Valor de intensidad de medición
20V (predeterminado) < 0,469 mA CC
40V < 0,94 mA CC
60V < 1,56 mA CC
80V < 2,48 mA CC

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.