DOCA0110ES-07

Seguridad

Descripción

En esta página se puede ver el certificado de seguridad HTTPS actual, cargar un certificado proporcionado por el usuario emitido por la entidad de certificación y reinstalar el certificado autofirmado predeterminado.

Procedimiento de configuración del certificado predeterminado

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2

En el menú Ajustes, en el submenú Seguridad, haga clic en Certificado de producto.

Se abre la página Certificado de producto.

3

Haga clic en Certificado predeterminado para instalar el certificado y, a continuación, haga clic en en la ventana emergente Certificado de producto.

Se instala el certificado autofirmado predeterminado.

4

Haga clic en Reconectar e inicie sesión.

La conexión actual finaliza y se inicia una nueva con el certificado autofirmado predeterminado.

Procedimiento de configuración de un certificado proporcionado por el usuario

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2

En el menú Ajustes, en el submenú Seguridad, haga clic en Certificado de producto.

Se abre la página Certificado de producto.

3

Haga clic en Importar certificado y, a continuación, en Examinar para seleccionar el certificado proporcionado por el usuario.

Se selecciona el certificado proporcionado por el usuario.

4

Introduzca la contraseña del certificado y haga clic en Aplicar cambios.

Se importa el certificado.

5

Haga clic en Reconectar e inicie sesión.

La conexión actual finaliza y se inicia una nueva con el certificado proporcionado por el usuario.

Parámetros del certificado del producto

Parámetro

Descripción

Ajuste

Tipo de certificado

Indica el tipo de certificado de seguridad HTTPS.

  • Autofirmado

  • Proporcionado por el usuario

Objeto

Proporciona la información disponible sobre los atributos del certificado.

  • NC: Nombre común

  • UO: Unidad organizativa

  • O: Organización

  • L: Localidad

  • E: Nombre del estado o provincia

  • P: Nombre del país

Emisor

Muestra la entidad de certificación que emitió el certificado.

Fecha de creación

Muestra la fecha de inicio de validez del certificado.

Fecha de caducidad

Muestra la fecha de fin de validez del certificado.

Paquete de certificado

Permite importar el paquete del certificado.

Contraseña

Permite introducir la contraseña del certificado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.