DOCA0110ES-07

Identificación del dispositivo

Descripción

En esta página se incluye información detallada de la pasarela Link150. La información detallada incluye el nombre de la aplicación del usuario, la gama de productos, el modelo del producto, el número de serie, la versión del firmware, el identificador único, la dirección MAC, la dirección IPv4, la dirección local del enlace IPv6 y la fecha de fabricación.

Procedimiento de identificación del dispositivo

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del dispositivo Link150, seleccione Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2

Desde el menú Ajustes, en el submenú General, haga clic en Identificación.

Se muestra la información de Identificación del dispositivo.

3

Introduzca el nombre de la pasarela Link150 en el cuadro Nombre de la aplicación del usuario y haga clic en Aplicar cambios.

Se cambia el Nombre de la aplicación del usuario (Nombre del dispositivo).

Lista de parámetros en Identificación del dispositivo

Parámetro

Descripción

Nombre de la aplicación del usuario

Nombre del dispositivo asignado por el usuario.

Gama de productos

Nombre del tipo de dispositivo.

Modelo del producto

Número de modelo del dispositivo.

Número de serie

Número de serie del dispositivo.

Revisión del firmware

Versión actual del firmware.

Identificador único

Combinación de la dirección MAC y la hora.

Dirección MAC

Dirección MAC única.

Dirección IPv4

Esquema de direccionamiento para especificar las direcciones de origen y de destino.

Dirección local del enlace IPv6

Dirección utilizada para la comunicación en la red local.

Fecha de fabricación

Fecha en la que se fabricó el dispositivo.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?