DOCA0110ES-07

Configuración del registro del sistema

Configuración del registro del sistema

Esta página permite al usuario definir un servidor de registro del sistema para recibir los diferentes eventos de registro en un intervalo específico.

Puede elegir la categoría y la gravedad de los eventos que se recibirán.

NOTA: De forma predeterminada, todos los eventos de Seguridad se enviarán al servidor si el servicio está activado.

  1. Haga clic en Ajustes > Comunicación > Registro del sistema.

  2. Modifique los parámetros según sea necesario.

Parámetro

Valores

Descripción

Servicio de registro del sistema

Activado

-

Active o desactive el servicio de registro del sistema.

Ajustes del servidor de registro del sistema

Dirección del servidor de registro del sistema

-

Introduzca el nombre o la dirección IP del servidor.

Modalidad de conexión

  • TCP/TLS

  • TCP

  • UDP

Seleccione la modalidad.

Puerto del servidor de registro del sistema

De 1 a 65 534

Introduzca el número del puerto del servidor de registro del sistema.

Ajustes de exportación del registro del sistema

Intervalo de exportación

De 0 a 3600

NOTA: Valor predeterminado: 60

Introduzca la duración del intervalo para exportar los datos de registro en segundos.

Filtros de exportación

Categoría

  • Aplicación

  • Seguridad

  • Sistema

  • Otro

  • Todo

Seleccione la categoría de los eventos.

NOTA: Los eventos de la categoría Seguridad siempre se transfieren, independientemente de la selección realizada en los filtros de gravedad.

Gravedad:

  • Alerta

  • Crítico

  • Depurar

  • Emergencia

  • Error

  • Información

  • Aviso

  • Advertencia

  • Todo

Seleccione la gravedad del evento.

Prueba del registro del sistema

-

Probar conexión

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.