Puertos RSTP
Descripción
En esta página se muestran los datos de diagnóstico de los puertos RSTP.
Procedimiento de configuración de RSTP
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Desde la barra de menús de Link150, haga clic en . |
Abre el menú . |
|
2 |
Desde el menú , en el submenú , haga clic en . |
Se abre la página . |
Parámetros de los puertos 1 y 2
|
Parámetro |
Descripción |
Ajuste |
|---|---|---|
|
|
Estado actual del puerto. De manera predeterminada, está desactivado, con bloqueo y reenvío. NOTA: Otros estados, como el estado de escucha o aprendizaje,
son estados intermedios que no se muestran al usuario.
|
De 0 a desactivar RSTP De 1 a activar RSTP Ajuste predeterminado: 0 |
|
|
Función actual del puerto en el anillo. Si el estado del puerto es activado, la función podrá ser Raíz o Designado. Si el estado del puerto es desactivado (la conexión Ethernet está desactivada), la función será Desconocido. |
- |
|
|
El valor de prioridad del puerto
se incluye en el identificador del puerto. Todos los puertos de un
puente tendrán un identificador de puerto con el NOTA: Los puntos siguientes se incluyen para ayudar
a comprender el uso de la prioridad de puerto (identificador de puerto).
|
De 0 a 240 (en incrementos de 16) Ajuste predeterminado: 128 |
|
|
Contribución de este puerto al coste de las rutas dirigidas al puente raíz que incluye este puerto. |
En el caso del modo automático, el valor predeterminado del coste de ruta del puerto cambiará en función de la velocidad de la conexión. Es decir, para 100 mbps, el valor predeterminado es 200 000 y, para 10 mbps, el valor predeterminado es 2 000 000. Estas son las velocidades que admite el dispositivo. |
|
|
Número total de BPBU de RSTP que ha recibido este puerto desde el último reinicio de los contadores. |
- |
|
|
Número total de BPBU de RSTP que ha transmitido este puerto desde el último reinicio de los contadores. |
- |
|
|
Número total de BPBU de cambio de topología que ha recibido este puerto desde el último reinicio de los contadores. |
- |
|
|
Número total de BPBU de cambio de topología que ha transmitido este puerto desde el último reinicio de los contadores. |
- |