DOCA0110ES-07

Puerto serie

Descripción

En esta página se muestran los datos de diagnóstico de los dispositivos conectados al puerto serie.

Procedimiento de ajuste

Paso

Acción

Resultado

1.

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2.

Desde el menú Ajustes, en el submenú Comunicación, haga clic en Puerto serie.

Se muestran las opciones de ajustes del puerto serie.

3.

Seleccione el modo, la interfaz física, el modo de transmisión, la velocidad en baudios, la paridad, la terminación, la polarización, los bits de parada y el tiempo de espera de respuesta.

Selecciona las opciones del puerto serie.

4.

Si selecciona el modo Esclavo, introduzca las direcciones IP y el puerto TCP para los dispositivos conectados de forma remota.

Se introducen las direcciones IP y el puerto TCP de los dispositivos remotos.

5.

Haga clic en Aplicar cambios.

Se actualizan los ajustes del puerto serie de la pasarela Link150.

Ajustes del puerto serie

Parámetro

Descripción

Ajustes

Modo (el dispositivo se reinicia al cambiar de modalidad)

Selecciona cómo se utilizará el puerto COM serie en la pasarela Link150 (maestro o esclavo).

NOTA: Cuando cambie el modo y haga clic en Aplicar, la pasarela Link150 se reiniciará y borrará la configuración de la lista de dispositivos.
  • Maestro (ajuste de fábrica)

  • Esclavo

NOTA: El protocolo ION solo admite el modo Maestro.

Interfaz física

Selecciona cómo se conecta físicamente el puerto serie de la pasarela Link150.

  • RS485 a 2 hilos (ajuste de fábrica)

  • RS485 a 4 hilos

  • RS232

Modo de transmisión

Selecciona cómo se transmiten los datos en una conexión serie.

  • Para el modo maestro:

    • Automático (ajuste de fábrica)

    • Modbus ASCII

    NOTA: El Modo de transmisión está desactivado para el protocolo ION.
  • Para el modo esclavo:

    • Modbus RTU (ajuste de fábrica)

    • Modbus ASCII

NOTA: El modo automático de Modbus le permite comunicarse con dispositivos esclavos Modbus RTU, Jbus y PowerLogic (SY/MAX) en el mismo encadenamiento tipo margarita.

Velocidad de transmisión en baudios

Se utiliza para seleccionar la velocidad de transmisión de datos en una conexión serie.

  • 19200 bps (ajuste de fábrica)

  • 2400 bps

  • 4800 bps

  • 9600 bps

  • 38400 bps

  • 56000 bps *

  • 57600 bps *

Paridad

Se utiliza para seleccionar si se ha comprobado la precisión de los datos mediante un bit de paridad.

  • Par (ajuste de fábrica)

  • Impar

  • Ninguna

Bits de parada

Los bits de parada enviados al final de cada carácter permiten que el hardware receptor de la señal detecte el final de un carácter y vuelva a sincronizar con el flujo de caracteres.

  • Auto (ajuste de fábrica)

  • 1 bit

  • 2 bits

NOTA: Automático establece el bit de parada como 1 al establecer Paridad en Par o Impar y como 2 al establecer Paridad en Ninguna.

Terminación *

Se utiliza para terminar la línea RS485 con el fin de evitar reflexiones. Al establecer Terminación en Activado, se activa la resistencia de terminación.

  • Activado (ajuste de fábrica)

  • Desactivado

Polarización *

Se utiliza para impedir los bits de datos no válidos al forzar la líneas de transmisión para que adopte un estado conocido. La línea de transmisión al puerto RS-485 pasa a un estado indeterminado cuando no se está realizando ninguna transmisión. Este estado indeterminado hace que los receptores reciban bits de datos no válidos procedentes del ruido que se produce en el cable.

  • Activado (ajuste de fábrica)

  • Desactivado

Tiempo de espera de respuesta *

Se utiliza para seleccionar cuánto tiempo espera la pasarela Link150 para recibir una respuesta de un dispositivo serie.

NOTA: El parámetro Tiempo de espera de respuesta se desactiva si se establece el Modo en Esclavo.
  • 3 segundos (ajuste de fábrica)

  • De 0,1 a 10 segundos

Conexiones de dispositivos remotos (solo en modo esclavo)

Se utiliza para definir una lista de direcciones Modbus TCP/IP para que las utilice la pasarela Link150 durante las comunicaciones del modo esclavo.

-

Puerto (solo en modo esclavo)

Se utiliza para seleccionar el puerto Modbus TCP/IP de la conexión del dispositivo remoto.

  • 502 (ajuste de fábrica)

  • Ajustes disponibles de 1 a 65535

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.