Servicios de red IP
Descripción
En esta página se muestran los datos de diagnóstico correspondientes a los clientes Modbus TCP/IP conectados a la pasarela Link150.
Procedimiento de visualización de datos de diagnóstico de Modbus TCP
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Desde la barra de menús de , haga clic en . |
Abre el menú . |
|
2 |
Desde el menú , en el submenú , haga clic en . |
Se muestran las estadísticas de puerto de Modbus TCP. |
|
3 |
Haga clic en en la sección . |
Restablece el número de mensajes y errores de la pasarela Link150 a 0. |
Interpretación de estadísticas de puerto de Modbus TCP
|
Estadística |
Descripción |
|---|---|
|
Estado del puerto |
Estado del puerto Ethernet conectado |
|
Conexiones TCP abiertas1 |
Número de conexiones activas NOTA: Este parámetro no está disponible para
estadísticas de modo esclavo.
|
|
Mensajes recibidos |
Número de mensajes recibidos |
|
Mensajes enviados |
Número de mensajes transmitidos |
|
(1) Disponible cuando el dispositivo está en modo maestro. |
|
Interpretación de estadísticas de las conexiones del puerto Modbus TCP
|
Estadísticas |
Descripción |
|---|---|
|
IP remota |
Dirección IP remota |
|
Puerto remoto |
Número de puerto remoto |
|
Puerto local |
Número de puerto local |
|
Mensajes enviados |
Número de mensajes transmitidos |
|
Mensajes recibidos |
Número de mensajes recibidos |
|
Errores enviados |
Número de mensajes de error enviados |
|
Restablecer |
Restablece los mensajes transmitidos, recibidos y los errores enviados. |
-
Las estadísticas de las conexiones del puerto TCP no están disponibles en el modo esclavo.
-
La conexión IP remota muestra sólo las direcciones IP de clientes MODBUS TCP. No muestra las direcciones IP de las conexiones servidor web.