DOCA0110ES-07

Puente RSTP

Descripción

En esta página se muestran los datos de diagnóstico del puente RSTP.

Procedimiento de configuración del puente RSTP

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de Link150, haga clic en Diagnósticos.

Abre el menú Diagnósticos.

2

Desde el menú Diagnósticos, en el submenú Redundancia, haga clic en Puente RSTP.

Se abre la página Puente RSTP.

Parámetros generales

Parámetro

Descripción

Ajuste

Estado del puente

Estado de la función RSTP. Puede ser activado o desactivado en función de la configuración.

Activado

Desactivado (ajuste de fábrica)

ID del puente

Identificador único del puente en cuestión. Se trata de una combinación de la dirección MAC y la prioridad de puente del dispositivo.

<Prioridad><Dirección MAC>

ID de raíz

Identificador único del puente raíz. Combinación de la dirección MAC y la prioridad del puente raíz del dispositivo raíz.

<Prioridad><Dirección MAC>

Puerto de raíz

Número del puerto que ofrece la ruta más económica desde este puente hasta el puente raíz.

NOTA: En el caso del puente raíz, el valor siempre es 0. Para otros dispositivos, puede ser 1 o 2.

1 o 2

- no root port (sin puerto raíz)

Coste de ruta de raíz

Coste de la ruta hasta la raíz desde la perspectiva de este puente.

0 - 4294967295

Cambios totales de topología

Número total de cambios de topología detectados por este puente desde el último reinicio de los contadores.

0 - 4294967295

Parámetros configurados/aprendidos

Parámetro

Descripción

Ajuste

Tiempo de saludo de puente configurado

Valor de tiempo de saludo configurado en este puente.

Entre 1 y 2 s

Ajuste predeterminado: 2 s

Tiempo de saludo de puente registrado

Tiempo de saludo real que utiliza actualmente el puente. Se trata del tiempo de saludo configurado del puente raíz.

Entre 0 y 255 s

Retardo de reenvío de puente configurado

Valor de retardo de reenvío configurado en este puente.

Entre 4 y 30 s

Ajuste predeterminado: 21 s

Retardo de reenvío de puente registrado

Retardo de reenvío real que utiliza actualmente el puente. Se trata del retardo de reenvío configurado del puente raíz.

Entre 0 y 255 s

Intervalo máximo de puente configurado

Valor de tiempo de antigüedad máxima configurado en este puente.

Entre 6 y 40 s

Ajuste predeterminado: 40 s

Intervalo máximo de puente registrado

Tiempo de antigüedad máxima real que utiliza actualmente el puente. Se trata del tiempo configurado de antigüedad máxima del puente raíz.

Entre 0 y 255 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.