Filtrado Modbus TCP/IP
Descripción
Esta página permite definir el nivel de acceso para clientes Modbus TCP/IP conectados a la pasarela Link150.
Procedimiento de configuración del filtrado de Modbus TCP/IP
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1. |
En la barra de menús del dispositivo , haga clic en . |
Se abre el menú . |
|
2. |
En el menú , en el submenú , haga clic en . |
Se muestran las opciones de configuración de filtrado de Modbus TCP/IP. |
|
3. |
Seleccione la casilla de verificación . |
Se habilita el filtrado de Modbus TCP/IP. |
|
4. |
En la sección , haga clic en . |
Se muestran los detalles de adición de reglas de filtrado IP. |
|
5. |
En el cuadro , introduzca la dirección IP y seleccione el nivel de acceso en la lista ; a continuación, haga clic en . |
Se añaden las reglas de filtrado de direcciones IP. |
|
6. |
Haga clic en . |
Actualiza los ajustes de filtrado de Modbus TCP/IP de la pasarela Link150. |
Conexiones
El número máximo admitido de conexiones es de 32.
Filtrado IP
|
Parámetro |
Descripción |
Ajuste |
|---|---|---|
|
|
Activa el filtrado de direcciones IP y asigna el nivel de acceso designado. |
|
|
|
Lista de direcciones IP definidas por el usuario cuyo acceso a los dispositivos conectados se va a conceder o denegar. |
10 direcciones (direcciones IP máximas permitidas) NOTA: También puede escribir la dirección IP con el carácter
comodín (*). Por ejemplo, 10.***.***.***
|
|
|
Define el nivel de acceso para la dirección IP correspondiente. |
|