DOCA0054ZH-10

简介

概述

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口使配有 ComPactPowerPactMasterPact 断路器的智能模块单元 (IMU) 能够连接至两线制 Modbus-SL RS-485 串行线路 Modbus 网络。每个断路器都拥有自己的 IFM 接口和相应的 Modbus 地址。

IFM 接口的类型

IFM 接口的部件号为 LV434000。部件号为 LV434000 的 IFM 接口完全替代部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 接口。

注:
  • 用于 IFM 接口且部件号为 LV434000 的 IFM 接口与部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 接口相同。

  • 部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 接口与 MasterPact MTZ 断路器不兼容。

IFM 接口特色

IFM 接口的主要特色包括:

  • 以如下接口形式提供的单个 Modbus 串行线路接口

    • RJ45 连接器接口

    • 堆叠接口

  • 用于地址设置和挂锁选项的 HMI 旋转式刻度盘

  • 用于测试功能的按钮

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?