断路器状态
脱扣原因
脱扣原因寄存器指示脱扣的当前状态。
-
如果脱扣位设为 0,那么脱扣处于非活动状态。
-
如果脱扣位设为 1,那么脱扣处于活动状态。
在再次关闭断路器时,立即复位该位。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0289 |
650 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
为基本保护功能提供的脱扣原因 |
|
A/E/P/H |
0 |
长期保护 Ir |
|||||||
|
P/H |
1 |
短期保护 Isd |
|||||||
|
A/E |
1 |
短延时保护 Isd 或瞬时保护 Ii |
|||||||
|
P/H |
2 |
瞬时保护 li |
|||||||
|
A/E/P/H |
3 |
接地故障保护 Ig |
|||||||
|
A/P/H |
4 |
接地漏电保护 (Vigi) |
|||||||
|
A/E/P/H |
5 |
集成瞬时保护 |
|||||||
|
A/E |
6 |
其他保护 |
|||||||
|
P/H |
内部故障(温度) |
||||||||
|
A/E/P/H |
7 |
内部故障(过压) |
|||||||
|
P/H |
8 |
其他保护(参见寄存器 651) |
|||||||
|
– |
9-14 |
保留 |
|||||||
|
A/E/P/H |
15 |
如果此位设置为 1,那么 0 至 14 位无效。 |
|||||||
|
0x028A |
651 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
为高级保护功能提供的脱扣原因 |
|
P/H |
0 |
电流不平衡 |
|||||||
|
P/H |
1 |
相 A 过电流 |
|||||||
|
P/H |
2 |
相 B 过电流 |
|||||||
|
P/H |
3 |
相 C 过电流 |
|||||||
|
P/H |
4 |
中性线上的过电流 |
|||||||
|
P/H |
5 |
欠压 |
|||||||
|
P/H |
6 |
过压 |
|||||||
|
P/H |
7 |
电压不平衡 |
|||||||
|
P/H |
8 |
过功率 |
|||||||
|
P/H |
9 |
反相功率 |
|||||||
|
P/H |
10 |
欠频率 |
|||||||
|
P/H |
11 |
过频率 |
|||||||
|
P/H |
12 |
相位旋转 |
|||||||
|
P/H |
13 |
根据电流降载 |
|||||||
|
P/H |
14 |
根据功率降载 |
|||||||
|
– |
15 |
如果此位设置为 1,那么 0 至 14 位无效。 |
禁用合闸命令
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0291 |
658 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
– |
禁用合闸命令状态寄存器每个位的有效性 |
|
0x0292 |
659 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
– |
禁用合闸命令状态 |
|
0 |
禁用由 IO 模块激活的合闸命令 |
||||||||
|
1 |
禁用远程控制器激活的合闸命令: |
||||||||
|
2-15 |
保留 |
本地/远程模式
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0293 |
660 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P/H |
FDM121 或 IO 中选择的模式: 0 = 远程模式(出厂设置) 1 = 本地模式 |
断路器状态
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0294 |
661 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
– |
断路器状态寄存器 |
|
0 |
OF 状态指示触点 0 = 断路器断开。 1 = 断路器闭合。 |
||||||||
|
1 |
SD 脱扣指示触点 0 = 断路器未脱扣。 1 = 由于电气故障或分励脱扣或脱扣测试导致断路器脱扣。 对于具有 motor mechanism 的 MasterPact 和 ComPact NS 断路器来说,位始终等于 0。 |
||||||||
|
2 |
SDE 故障脱扣指示触点 0 = 在出现电气故障时断路器未脱扣。 1 = 由于电气故障(包括接地故障测试和接地漏电测试)导致的断路器脱扣。 |
||||||||
|
3 |
CH 弹簧储能触点(仅适用于 MasterPact) 0 = 弹簧释能 1 = 弹簧储能 对于 ComPact NS 断路器,位始终为 0。 |
||||||||
|
4 |
保留 |
||||||||
|
5 |
PF 闭合触点(仅限 MasterPact)断路器就绪 0 = 没有处于闭合就绪状态 1 = 处于闭合就绪状态 对于 ComPact NS 断路器,位始终为 0。 |
||||||||
|
6 |
ComPact NS 与 MasterPact NT/NW 断路器之间连接断开 0 = ComPact NS 1 = MasterPact NT/NW |
||||||||
|
7 |
ComPact NS 断路器与带 motor mechanism 的 ComPact NS 断路器之间连接断开 0 = ComPact NS 1 = 带 motor mechanism 的 ComPact NS |
||||||||
|
8–15 |
保留 |
自动/手动
该寄存器显示使用的实际模式:自动/手动。仅能通过 MicroLogic P/H 脱扣单元的 HMI 本地更改这些模式。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x029D |
670 |
R |
– |
– |
INT16 |
0…1 |
A/E/P/H |
0 = 手动:禁用通过通讯打开和关闭断路器。 1 = 自动:启用通过通讯打开和关闭断路器(出厂设置)。 |
旧数据集激活
仅在 BCM ULP 模块固件版本为 V2.0.0 或更高版本(寄存器 577 必须大于等于 2000)时,旧数据集才可用。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x031F |
800 |
RW |
– |
– |
– |
0…1 |
A/E/P/H |
旧数据集激活 0 = 未激活 1 = 已激活 出厂设置 = 0,条件是固件版本低于 V3.0.0。 出厂设置 = 1,条件是固件版本高于或等于 V3.0.0。 |
通讯参数
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0325 |
806 |
RW |
– |
– |
– |
0-1 |
A/E/P/H |
4 线 / 2 线 + ULP 通讯参数 0 = 4 线 1 = 2 线 + ULP 出厂设置 = 0,条件是 BCM ULP 模块固件版本低于 V4.0.0 出厂设置 = 1,条件是 BCM ULP 模块固件版本高于或等于 V4.0.0 |
节能维护开关 (ERMS)
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0326 |
807 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
ERMS 模式寄存器有效性:ERMS 模式寄存器的每一位的有效性。 0 = 无效 1 = 有效 |
|
0x0327 |
808 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
ERMS 模式: 位 0 = 0:ERMS 模式关闭 位 0 = 1:ERMS 模式开启 位 1 = 0:ERMS 非降级模式 位 1 = 1:ERMS 降级模式 |
|
0x0328-0x0329 |
809-810 |
R |
– |
A |
INT32U |
2 x In–15 x In(不得超过 Ii 设置) |
P/H |
ERMS 设置:ERMS 设置的吸合值 2 x In,最多可为当前 Ii(瞬时吸合电流)设置。 出厂设置 =2 x In |
|
0x032A-0x032B |
811-812 |
R |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
触点磨损
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x032C |
813 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-300 |
P/H |
触点磨损阀值 |