DOCA0054ZH-10

显示实例

Modbus 寄存器的显示实例

下表显示出如何在寄存器 AIA(在 32028 中进行编码)中读取相位 32029 (FLOAT32) 上的 RMS 电流。

  • 寄存器 32028 的地址等于32028 - 1 = 32027 = 0x7D1B

  • Modbus 从站的 Modbus 地址为 255 = 0xFF。

主站发出的请求

从站发出的请求

字段名称

实例

字段名称

实例

Modbus 从站地址

0xFF

Modbus 从站地址

0xFF

功能代码

0x03

功能代码

0x03

要读取的第一个寄存器的地址(最高有效位)

0x7D

数据长度(字节)

0x04

要读取的第一个寄存器的地址(最低有效位)

0x1B

在地址 0x7D1B(寄存器 32028)处读取的值(最高有效位)

0x44

寄存器数量(最高有效位)

0x00

在地址 0x7D1B(寄存器 32028)处读取的值(最低有效位)

0x0A

寄存器数量(最低有效位)

0x02

在地址 0x7D1C(寄存器 32029)处读取的值(最高有效位)

0xC0

CRC(最高有效位)

0xXX

在地址 0x7D1C(寄存器 32029)处读取的值(最低有效位)

0x00

CRC(最低有效位)

0xXX

CRC(最高有效位)

0xXX

-

-

CRC(最低有效位)

0xXX

FLOAT32 寄存器 3202832029 的转换值为 555。

因此,相 A (IA) 的 RMS 电流为 555 A。

标准数据集公用寄存器表的显示实例

因为标准数据集中有超过 125 个寄存器,所以要读取整个表需要至少 3 个 Modbus 读取请求。

请求读取寄存器 32000 至 32123:

  • 寄存器 32000 的地址是 0x7CFF。

  • 长度为 124 寄存器 = 0x7C

  • 字节数为 124 x 2 = 248 字节 = 0xF8

  • 从站的 Modbus 地址为 255 = 0xFF

请求读取寄存器 32124 至 32241:

  • 寄存器 32124 的地址是 0x7D7B

  • 长度为 118 寄存器 = 0x76

  • 字节数为 118 x 2 = 236 字节 = 0xEC

  • 从站的 Modbus 地址为 255 = 0xFF

请求读取寄存器 32340 至 32435:

  • 寄存器 32340 的地址是 0x7E53

  • 长度为 96 寄存器 = 0x60

  • 字节数为 96 x 2 = 192 字节 = 0xC0

  • 从站的 Modbus 地址为 255 = 0xFF

主站发出的请求

从站发出的请求

字段名称

实例

字段名称

实例

Modbus 从站地址

0xFF

Modbus 从站地址

0xFF

功能代码

0x03

功能代码

0x03

要读取的第一个寄存器的地址(最高有效位)

0x7C

数据长度(字节)

0x8F

要读取的第一个寄存器的地址(最低有效位)

0xFF

寄存器 32000 数值(最高有效位)

0xXX

寄存器数量(最高有效位)

0x00

寄存器 32000 数值(最低有效位)

0xXX

寄存器数量(最低有效位)

0x7C

寄存器 32001 数值(最高有效位)

0xXX

CRC(最高有效位)

0xXX

寄存器 32001 数值(最低有效位)

0xXX

CRC(最低有效位)

0xXX

0xXX

0xXX

寄存器 32123 数值(最高有效位)

0xXX

寄存器 32123 数值(最低有效位)

0xXX

CRC(最高有效位)

0xXX

CRC(最低有效位)

0xXX

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?