硬件描述
概述

A 24 Vdc 电源端子块
B Modbus 地址旋转开关
C Modbus 流量状态 LED
D Modbus 挂锁
E ULP 状态 LED
F 测试按钮
G 机械锁
H 产品信息的对应二维码
I RJ45 Modbus-SL 端口
J 堆叠附加接口(TRV00217,选配)
K 2 个 RJ45 ULP 端口
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE85393。
安装
IFM 接口是安装在 DIN 滑轨上的设备。堆叠附件可将几个 IFM 接口相互连接,无需进行额外接线。
24 Vdc 电源
IFM 接口的电源电压必须始终为 24 Vdc:
-
堆叠至 IFE 服务器的 IFM 接口由 IFE 服务器供电,用户无需对它们单独供电。
-
如果在不使用 IFE 服务器的情况下堆叠 IFM 接口,则只有其中一个 IFM 接口的电源必须为 24 Vdc。
-
如果只使用了一个 IFM 接口,则其电源必须为 24 Vdc。
建议使用 UL 认证/UL 认可的限制电压/限制电流,或者最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。
Modbus 地址旋转开关
IFM 接口可接受其所连接 IMU 的 Modbus 地址。请参阅 ULP 系统用户指南了解 IMU 的详情。
可通过 IFM 接口前面板上的两个地址旋转开关来定义 Modbus 地址。
地址范围为 1 至 99。不得使用地址 0,这个地址是为广播命令预留的。
IFM 接口在最初配置时采用的是地址 99。
Modbus 流量状态 LED
Modbus 流量状态 LED 指示灯可以让用户了解 IMU 通过 Modbus 网络发送或接收信息的流量。
-
如果 Modbus 地址旋转开关的值为 0,那么黄色 LED 指示灯常亮。
-
如果 Modbus 地址旋转开关的值为 1 到 99 之间的任意值,则在消息的发送或接收信息期间,黄色 LED 指示灯会亮起,否则会熄灭。
Modbus 挂锁
IFM 接口前面板上的 Modbus 挂锁使远程控制命令能够或不能够通过 Modbus 网络发送至 IFM 模块自身以及发送至 IMU 的其他模块。
-
如果箭头指向打开的挂锁(出厂设置),则启用远程控制命令。
-
如果箭头指向闭合的挂锁,则禁用远程控制命令。
唯一一个即使在箭头指向闭合锁时也被启用的远程控制命令是“设置绝对时间和获取当前时间”命令 IFM 接口命令列表。
测试按钮
测试按钮可测试所有与 IFM 模块相连的 ULP 模块之间的接。
按下检测按钮,可以开始为时 15 秒的连接检测。
检测过程中,所有 ULP 模块都保持正常工作状态。
ULP 状态 LED
黄色 ULP 状态 LED 说明了 ULP 模块的模式。