DOCA0054ZH-10

About the Book

Document Scope

本手册旨在为用户、安装人员以及维护人员提供在以下 3 个系列的断路器和 Modbus 上操作 switch-disconnectors 协议所需的技术信息:

  • ComPact NS 断路器和 630-3200 A 的隔离开关

  • MasterPact NT 断路器和 630-
    1600 A 的隔离开关

  • MasterPact NW 断路器和 800-
    6300 A 的隔离开关

Validity Note

本文件适用于 MasterPact NT/NWComPact NS 断路器,其 BCM ULP 断路器通讯模块为嵌入式模块,并连接至:

  • RS 485 串行线路 Modbus 网络(针对单断路器,通过 IFM Modbus-SL 接口),

  • Ethernet 网络(针对单断路器或 IFE 以太网交换机服务器,通过 IFE 以太网接口)。

本文档介绍了包含以下固件版本的 IMU 模块可用的寄存器和命令

@ Justine: validation of the FW versions

IMU 模块

部件号

固件版本

MicroLogic A 脱扣单元

≥ V01.029

MicroLogic E 脱扣单元

≥ V1.016

MicroLogic P/H 脱扣单元

≥ 2014AQ 或 8.284

BCM ULP 模块

≥ V4.1.9

IO 模块

LV434063

≥ V003.004.005

IFM 接口

LV434000

≥ V003.001.012

IFE Ethernet 接口

LV434001

≥ V004.007.000

LV434010

IFE 服务器

LV434002

≥ V003.016.000

LV434011

您可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本来升级 IMU 模块的固件。

有关使用以下端口的通讯架构,请参阅 MasterPact Modbus Legacy 用户指南 Related Documents

  • BCM ULP 模块的 Modbus 旧端口

  • 带有 Modbus 旧固件的 IFM 接口

注: 所有 BCM 断路器通讯模块均为 2010 年第 45 周之后生产的 BCM ULP 模块。

Online Information

The information contained in this guide is likely to be updated at any time. Schneider Electric strongly recommends that you have the most recent and up-to-date version available on www.se.com/ww/en/download.

The technical characteristics of the devices described in this guide also appear online. To access the information online, go to the Schneider Electric home page at www.se.com.

Related Documents

Title of documentation

Reference number

MasterPact NT 断路器和隔离开关 - 用户指南

51201116AA (CN)

MasterPact NW 断路器和隔离开关 - 用户指南

04443720AA (CN)

ComPact NS 630b 至 1600 A - 用户指南

51201640AA (CN)

MicroLogic AE 脱扣单元 - 用户指南

04443724AA (CN)

MicroLogic P 脱扣单元 - 用户指南

04443726AA (CN)

MicroLogic H 脱扣单元 - 用户指南

04443728AA (CN)

MasterPact NT/NWComPact NSPowerPact P 和 R 型通讯选项 - 安装手册

EAV3608000 (CN)

通用逻辑插头(ULP)系统 - 用户指南

DOCA0093EN

Enerlin’X IFE - 以太网交换机服务器 - 用户指南

DOCA0084EN

Enerlin’X IFE - 用于单个断路器的以太网接口 - 用户指南

DOCA0142EN

Enerlin’X IO 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

DOCA0055EN

Enerlin’X IO 用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 - 说明书

HRB49217

Enerlin’X IFE - 以太网接口/以太网服务器 - 说明书

QGH13473

Enerlin’X IFM - 用于单个断路器的 Modbus-SL 接口 - 说明书

NVE85393

MasterPact Modbus Legacy - 用户指南

COMBT32EN

您可以在我们的网站下载这些技术出版物和其他技术信息:https://www.se.com/en/download

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?