DOCA0054ZH-10

BCM ULP 命令和错误代码列表

命令列表

下表列出了可用的 BCM ULP 模块命令、它们的相应命令代码以及用户配置文件:按照相应的命令执行程序 执行命令

命令

命令代码

用户配置文件

分闸断路器 分闸断路器

904

管理员或操作员

合闸断路器 闭合断路器

905

管理员或操作员

启用/禁用合闸命令 启用/禁用断路器合闸命令

910

管理员或操作员

错误代码

除了普通错误代码 命令结果BCM ULP 模块命令还会产生以下错误代码,并在寄存器 8021 返回:

错误代码

说明

4759 (0x1297)

断路器已脱扣。必须在执行命令之前将它复位。

4760 (0x1298)

断路器已合闸。

4761 (0x1299)

断路器已分闸。

4763 (0x129B)

FDM121 处于本地控制模式。不允许使用远程命令。

4766 (0x129E)

前面的命令仍在执行。

4767 (0x12A0)

开启禁用合闸命令。

4777 (0x12A9)

已在请求状态(仅适用于启用/禁用合闸命令)。

如果有任何其它正错误代码,都表示出现一个内部错误。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?