DOCA0054ZH-10

模拟预定义报警

概述

EcoStruxure Power Commission 软件能够启用对 种模拟预定义报警的配置。

模拟预定义报警:

  • 在配置模式中,可通过命令界面进行更改

  • 仅在有 MicroLogic H 脱扣单元时可用

  • 可用于触发波形捕捉

模拟预定义报警号

下表描述了预定义报警的列表以及相应的编号、寄存器和地址。

报警号

报警地址

报警寄存器

报警说明

1

0x176F– 0x177A

6000-6011

A 过电流

2

0x177B– 0x1786

6012-6023

B 过电流

3

0x1787– 0x1792

6024-6035

C 过电流

4

0x1793– 0x179E

6036-6047

中性线过电流

5

0x179F–0x17AA

6048-6059

接地过电流

6

0x17AB–0x17B6

6060-6071

A 电流不足

7

0x17B7– 0x17C2

6072-6083

B 电流不足

8

0x17C3–0x17CE

6084-6095

C 电流不足

9

0x17CF–0x17DA

6096-6107

A 过电流不平衡

10

0x17DB– 0x17E6

6108-6119

B 过电流不平衡

11

0x17E7– 0x17F2

6120-6131

C 过电流不平衡

12

0x17F3– 0x17FE

6132-6143

A 过压

13

0x17FF–0x180A

6144-6155

B 过压

14

0x180B– 0x1816

6156-6167

C 过压

15

0x1817– 0x1822

6168-6179

A 欠压

16

0x1823– 0x182E

6180-6191

B 欠压

17

0x182F– 0x183A

6192-6203

C 欠压

18

0x183B– 0x1846

6204-6215

A 过压不平衡

19

0x1847– 0x1852

6216-6227

B 过压不平衡

20

0x1853– 0x185E

6228-6239

C 过压不平衡

21

0x185F– 0x186A

6240-6251

总视在功率超量

22

0x186B– 0x1876

6252-6263

总有功功率超量

23

0x1877– 0x1882

6264-6275

总有功反相攻率超量

24

0x1883– 0x188E

6276-6287

总无功功率超量

25

0x188F– 0x189A

6288-6299

总无功反相功率超量

26

0x189B– 0x18A6

6300-6311

总视在功率不足

27

0x18A7–0x18B2

6312-6323

总有功功率不足

28

0x18B3– 0x18BE

6324-6335

总有功反相功率不足

29

0x18BF– 0x18CA

6336-6347

总无功功率不足

30

0x18CB– 0x18D6

6348-6359

总无功反相功率不足

31

0x18D7– 0x18E2

6360-6371

滞后真实功率因数

32

0x18E3– 0x18EE

6372-6383

超前真实功率因数

33

0x18EF–0x18FA

6384-6395

滞后位移功率因数

34

0x18FB– 0x1906

6396-6407

超前位移功率因数

35

0x1907– 0x1912

6408-6419

A 的总谐波失真电流超量

36

0x1913– 0x191E

6420-6431

B 的总谐波失真电流超量

37

0x191F– 0x192A

6432-6443

C 的总谐波失真电流超量

38

0x192B– 0x1936

6444-6455

总谐波失真电压超量(相 A 对中性线)

39

0x1937– 0x1942

6456-6467

总谐波失真电压超量(相 B 对中性线)

40

0x1943– 0x194E

6468-6479

总谐波失真电压超量(相 C 对中性线)

41

0x194F– 0x195A

6480-6491

总谐波失真电压超量(相 A B

42

0x195B– 0x1966

6492-6503

总谐波失真电压超量(相 B C

43

0x1967– 0x1972

6504-6515

总谐波失真电压超量(相 C A

44

0x1973– 0x197E

6516-6527

预测视在功率需量超量

45

0x197F– 0x198A

6528-6539

预测总有功功率需量超量

46

0x198B– 0x1996

6540-6551

预测总有功反相功率需量超量

47

0x1997–0x19A2

6552-6563

预测总无功功率需量超量

48

0x19A3– 0x19AE

6564-6575

预测总无功反相功率需量超量

49

0x19AF– 0x19BA

6576-6587

预测视在功率需量不足

50

0x19BB–0x19C6

6588-6599

预测总有功功率需量不足

51

0x19C7– 0x19D2

6600-6611

预测总有功反相功率需量不足

52

0x19D3– 0x19DE

6612-6623

预测总无功功率需量不足

53

0x19DF–0x19EA

6624-6635

预测总无功反相功率需量不足

模拟预定义报警记录

在 12 个寄存器上编码模拟预定义报警。

模拟预定义报警的顺序和说明与模拟预定义报警 1 的相同:

模拟预定义报警 1

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x176F

6000

RW

INT16U

H

最高有效位说明报警的活动状态:

0 = 开

1 = 关

最低有效位说明报警的优先级:

0、1、2 或 3。

出厂设置值为 0x0101。

设置为 0 的寄存器不会将事件记录在事件日志(文件号 10)89 和波形捕捉文件(文件号 5)中。

0x1770

6001

R

INT16U

1016

H

内容与设定值和返回值相关的寄存器号。

出厂设置为 1016。

0x1771

6002

R

INT16U

H

对比模式:

最高有效位表示设置模式。

最低有效位表示返回模式。

最高有效位和最低有效位可设置为 1、2 或 4:

  • 1 = 即时模式(寄存器 6003 包含与被监控寄存器比较的数值)(设置模式和返回模式的出厂设置)(2)

  • 2 = 直接模式(寄存器 6003 包含与被监控寄存器相关寄存器的寄存器号)(使用百分比)

  • 4 = 选择位测试模式(寄存器 6003 必须包含与被监控寄存器比较(和操作)的位掩码)

0x1772

6003

RW

1

INT16U

H

报警激活的设定值 (1)

出厂设置为 0x8000。

0x1773

6004

R

100

%

INT16U

H

选择直接模式时,此寄存器包含乘以设定寄存器内容的数值。否则,不使用寄存器。

出厂设置为 0x8000。

0x1774

6005

RW

1

s

INT16U

H

激活时间延时

出厂设置为 0x8000。

0x1775

6006

RW

INT16U

H

释放设定值 (1)

出厂设置为 0x8000。

0x1776

6007

R

%

INT16U

H

选择直接模式时,此寄存器包含乘以设定寄存器内容的数值。否则,不使用寄存器。

出厂设置为 0x8000。

0x1777

6008

RW

1

s

INT16U

0-3000

H

释放时间延时。

出厂设置为 0x8000。

0x1778

6009

R

INT16U

0-3

A/E

报警类型:

0 = 高于

1 = 低于(出厂设置)

2 = 等于

3 = 不同于

5 适用于所有其他报警。

0x1779

6010

RW

INT16U

H

时间延时过后,与超过设定值相关的操作。

记录到波形捕捉文件中(文件号 5)。

位 9 设置为 1 = 激活操作

出厂设置为 0。

0x177A

6011

保留

(1) 当选择即时模式时,要谨慎设置与寄存器 6001 具有相同单位和比例因数的此寄存器。

(2) 未应用百分比。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?