DOCA0054ZH-10

Modbus 网络参数

Modbus 挂锁位置

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E72

11891

R

INT16U

1-3

Modbus 挂锁位置

  • 1 = Modbus 挂锁位于锁定位置

  • 3 = Modbus 挂锁位于打开位置

数据的有效期

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x306A

12395

R

INT16U

5-300(步长为 5 秒)

数据集中数据的有效性持续时间

自动速度检测状态

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x306E

12399

R

INT16U

0-1

自动速度检测状态

  • 0 = 禁用自动速度检测

  • 1 = 启用自动速度检测(出厂设置)

IFM 接口 Modbus 地址

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x306F

12400

R

INT16U

1-99

IFM 接口 Modbus 地址

Modbus 奇偶校验

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x3070

12401

R

INT16U

1-3

Modbus 奇偶校验

  • 1 = 无奇偶校验(无)

  • 2 = 偶校验(出厂设置)

  • 3 = 奇校验

Modbus 波特率

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x3071

12402

R

INT16U

5-8

Modbus 波特率

  • 5 = 4800 波特

  • 6 = 9600 波特

  • 7 = 19200 波特(出厂设置)

  • 8 = 38400 波特

停止位数

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x3072

12403

R

INT16U

0-5

停止位数

  • 0 = 无更改

  • 1 = 标准 Modbus

  • 2 = 1/2 个停止位

  • 3 = 1 个停止位

  • 4 = 1 又 1/2 个停止位

  • 5 = 2 个停止位

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?