DOCA0054ZH-10

报警日志

概述

报警日志寄存器说明了遇到的最后 10 个报警。报警日志格式对应于保存在 FIFO 堆栈(先入先出)中的一组(10 个)纪录。最新的记录会擦除最早的记录。每个记录包括 15 个寄存器,它们用来说明一个报警事件。

寄存器 9300 返回报警日志 (FIFO) 中记录的报警数量。寄存器 9301 返回报警日志中所记录最后报警指示的数值。

示例:

如果寄存器 9300 = 10 且寄存器 9301 = 3,则记录的最后报警为报警记录 3。

此种情况下,倒数第二个为报警记录 2。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2453

9300

R

INT16U

0-10

P/H

报警日志中记录的报警数量 (FIFO)

0x2454

9301

R

INT16U

0-9

P/H

报警日志中记录最后报警的指示数值

记录编号

需要使用一个 15x(n) 个寄存器读取请求来读取 n 个报警记录,其中 15 表示每个脱扣记录的寄存器数量。

例如需要 15x3 = 45 个寄存器读取请求来读取报警日志中的 3 个记录:

  • 前 15 个寄存器说明第一个报警记录。

  • 接下来的 15 个寄存器说明第二个报警记录。

  • 最后 15 个寄存器说明第三个报警记录。

地址

寄存器

描述

0x2455-0x2463

9302-9316

报警记录 0

0x2464-0x2472

9317-9331

报警记录 1

0x2473-0x2481

9332-9346

报警记录 2

0x2482-0x2490

9347-9361

报警记录 3

0x2491-0x249F

9362-9376

报警记录 4

0x24A0-0x24AE

9377-9391

报警记录 5

0x24AF-0x24BD

9392-9406

报警记录 6

0x24BE-0x24CC

9407-9421

报警记录 7

0x24CD-0x24DB

9422-9436

报警记录 8

0x24DC-0x24EA

9437-9451

报警记录 9

报警记录

如果要读取一个报警记录,需要使用一个 15 个寄存器的读入功能。

报警记录寄存器的顺序和说明与报警记录 0 相同:

报警记录 0

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2455– 0x2458

9302-9305

R

XDATE

P/H

报警日期

0x2459

9306

R

INT16U

P/H

报警代码

0x245A– 0x245B

9307-9308

R

MOD10000

P/H

导致报警激活的保护设置值

0x245C

9309

R

INT16U

P/H

导致报警激活的时间延时值

0x245D

9310

R

INT16U

0-16000

P/H

A 的报警电流 (1)

0x245E

9311

R

INT16U

0-16000

P/H

B 的报警电流 (1)

0x245F

9312

R

INT16U

0-16000

P/H

C 的报警电流 (1)

0x2460

9313

R

INT16U

0-16000

P/H

中性线报警电流 (1)

0x2461– 0x2462

9314-9315

R

P/H

其他信息取决于报警类型

0x2463

9316

保留

(1) 表示为 In(额定电流)的 x 0.1。

报警代码

报警代码

描述

1013 (0x03F5)

长延时保护报警

1014 (0x03F6)

接地故障保护报警

1015 (0x03F7)

接地漏电保护报警

1016 (0x03F8)

电流不平衡

1017 (0x03F9)

IA 最大需量

1018 (0x03FA)

IB 最大需量

1019 (0x03FB)

IC 最大需量

1020 (0x03FC)

IN 最大需量

1021 (0x03FD)

欠压

1022 (0x03FE)

过压

1023 (0x03FF)

电压不平衡

1024 (0x0400)

保留

1025 (0x0401)

反相功率

1026 (0x0402)

欠频率

1027 (0x0403)

过频率

1028 (0x0404)

相位旋转

1029 (0x0405)

电流降载

1030 (0x0406)

功率降载

1031–1099 (0x0407–0x044B)

保留

1100 (0x044C)

系统通电/复位

1101–1105 (0x044D–0x0451)

保留

1106 (0x0452)

缺失日期和时间

1107–1114 (0x0453–0x045A)

保留

1115 (0x045B)

电量不足

Note for developers (CEP, 11/03/2014 “Question for next release”): Alarm Code 1024 was missing. Is it Reserved?

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?