DOCA0054ZH-10

维护指标

磨损率计数器

每次计数器达到一百个标记时,都必须检测触点。如果还未确定断路器的特性,将显示不可用或未定义断路器类型。此时,可参见寄存器 9846–9853 中 MicroLogic HMI 上 MicroLogic 设置菜单中的断路器选择

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2385

9094

R

1

%

INT16U

0-32767

P/H

A 触点磨损指示 (1)

0x2386

9095

R

1

%

INT16U

0-32767

P/H

B 触点磨损指示 (1)

0x2387

9096

R

1

%

INT16U

0-32767

P/H

C 触点磨损指示 (1)

0x2388

9097

R

1

%

INT16U

0-32767

P/H

中性线触点磨损指示 (1)

(1) 出厂设置 = 0x8000。

载入信息计数器

载入信息计数器(只有 BCM ULP 模块可用)可报告 MicroLogic 脱扣单元中每段电流对应的小时数。如果载入信息计数器达到最大值 4 294 967 295,并且又出现了一次载入信息事件,那么载入信息计数器会被复位为 0。

要读取载入信息计数器,必须使用一个 8 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x74B7-0x74B8

29880-29881

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

A/E/P/H

额定电流范围的 0-49% 对应的小时数

0x74B9-0x74BA

29882-29883

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

A/E/P/H

额定电流范围的 50-79% 对应的小时数

0x74BB-0x74BC

29884-29885

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

A/E/P/H

额定电流范围的 80-89% 对应的小时数

0x74BD-0x74BE

29886-29887

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

A/E/P/H

额定电流范围的 90-100% 对应的小时数

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?