DOCA0054ZH-10

断路器控制命令

分闸断路器

如果要分闸断路器,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

904

A/E/P/H

命令代码 = 904

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E/P/H

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E/P/H

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E/P/H

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

A/E/P/H

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

闭合断路器

如果要闭合断路器,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

905

A/E/P/H

命令代码 = 905

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E/P/H

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E/P/H

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E/P/H

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

A/E/P/H

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

启用/禁用断路器合闸命令

要启用或禁用关闭断路器命令,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

910

A/E/P/H

命令代码 = 910

0x1F40

8001

INT16U

13

A/E/P/H

参数的数量(字节)= 13

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E/P/H

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E/P/H

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

A/E/P/H

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

1

A/E/P/H

  • 0 = 启用合闸命令

  • 1 = 抑制合闸命令

0x1F46

8007

INT16U

A/E/P/H

命令起源:

256 = 通过通讯接口(IFMIFE 接口)发送命令

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?