DOCA0054ZH-10

MasterPact NT/NWComPact NS 断路器的示意图

描述

根据所用断路器的类型,将断路器的 IFE 接口连接至使用以下其中一种配置的断路器:

  • IFE 接口连接到带 BCM ULP 模块的 ComPact NS 固定式手动断路器。

  • IFE 接口连接到带 BCM ULP 模块的 MasterPact NT/NWComPact NS 630b-1600 固定式电动断路器。

  • IFE 接口连接到带 BCM ULP 模块及其相应 IO 模块的 MasterPact NT/NWComPact NS 630b-1600 抽出式断路器。

有关更多信息,请参阅 ULP 系统用户指南

ULP 连接

注意
设备损坏风险
  • 切勿将以太网设备连接到 RJ45 ULP 端口。
  • IFE 接口的 RJ45 ULP 端口仅适用于 ULP 模块。
  • 其它使用可能会损坏 IFE 接口 或与 IFE 接口相连的设备。
  • 要检查 ULP 模块是否与 IFE 接口的 RJ45 ULP 端口兼容,请参阅 ULPULP 系统用户指南
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

所有连接配置均需要使用 BCM ULP 线缆。

如果没有使用第二个RJ45 ULP 端口,则必须用 ULP 线路端接器将其封闭。

A 断路器 BCM ULP 线缆或 RJ45 ULP 线缆

B ULP 线路端接器

IFE 接口连接至 ComPact NS 固定式手动断路器

A

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B

ULP 线路端接器

C

断路器 BCM ULP 线缆

D

BCM ULP 断路器通讯模块

E

带有 、 或 脱扣单元的 ComPact NS 固定式手动断路器

IFE 接口连接至 MasterPact NT/NWComPact NS 630b-1600 固定式电动断路器

A 用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B ULP 线路端接器

C 断路器 BCM ULP 线缆

D 固定式端子块

E BCM ULP 断路器通讯模块

F 固定式电动断路器

IFE 接口连接至 MasterPact NT/NWComPact NS 630b-1600 抽出式断路器

A 用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B ULP 线路端接器

C RJ45 ULP 线缆

D 断路器 BCM ULP 线缆

E 断路器断开位置触点 (CD)

F 断路器抽架

G BCM ULP 断路器通讯模块

H 带有 、 或 脱扣单元的抽出式断路器

I 抽出式端子块

J 断路器连接位置触点 (CE)

K 断路器测试位置触点 (CT)

L IO 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?