DOCA0054ZH-10

IFM 接口标识

IFM 接口固件版本

IFM 接口固件版本数据从寄存器 11776 开始,最大长度为 8 个寄存器。

固件版本为 ASCII 字符串,采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:

  • XXX = 主要版本 (000–127)

  • YYY = 次要版本 (000–255)

  • ZZZ = 版本号 (000–255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2DDF–0x2DEE

11744–11759

R

OCTET STRING

设备系列

0x2DEF–0x2DF6

11760–11767

R

OCTET STRING

产品系列

0x2DF7–0x2DFE

11768–11775

R

OCTET STRING

产品型号

0x2DFF–0x2E04

11776–11781

R

OCTET STRING

固件版本

IFM 接口 TRV00210 或 STRV00210 的序列号

IFM 接口 TRV00210 或 STRV00210 的序列号最多包含 11 个字母数字字符,其格式如下:PPYYWWDnnnn。

  • PP = 工厂代码

  • YY = 制造年份 (0599)

  • WW = 在哪周制造 (0153)

  • D = 在星期几制造 (17)

  • nnnn = 当天的设备生产编号 (00019999)

要读取 IFM 接口序列号,必须使用一个 6 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E07

11784

R

OCTET STRING

‘PP’

0x2E08

11785

R

OCTET STRING

‘05’–‘99’

‘YY’

0x2E09

11786

R

OCTET STRING

‘01’–‘53’

‘WW’

0x2E0A

11787

R

OCTET STRING

D: ‘1’–‘7’

n: ‘0’–‘9’

‘Dn’

0x2E0B

11788

R

OCTET STRING

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2E0C

11789

R

OCTET STRING

‘0’–‘9’

‘n’(序列号结尾为NULL字符)

IFM 接口 LV434000 的序列号

IFM 接口 LV434000 的序列号最多包含 17 个字母数字字符,其格式如下:PPPPPPYYWWDLnnnn0。

  • PPPPPP = 工厂代码(示例:BATAM 工厂代码为 0000HL)

  • YY = 制造年份 (0599)

  • WW = 在哪周制造 (0153)

  • D = 在星期几制造 (17)

  • L = 生产线或机器编号(09az

  • nnnn = 当天的设备生产编号 (00019999)

要读取 IFM 接口序列号,必须使用一个 10 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E5C-0x2E5E

11869-11871

R

OCTET STRING

‘PPPPPP’

0x2E5F

11872

R

OCTET STRING

‘05’–‘99’

‘YY’

0x2E60

11873

R

OCTET STRING

‘01’–‘53’

‘WW’

0x2E61

11874

R

OCTET STRING

D: ‘1’–‘7’

L:‘0’–‘9’或‘a’–‘z’

‘DL’

0x2E62

11875

R

OCTET STRING

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2E63

11876

R

OCTET STRING

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2E64-0x2E65

11877-11878

R

OCTET STRING

‘0’

‘0’(序列号结尾为 NULL 字符)

当前日期和时间

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E73–0x2E76

11892–11895

R-WC

DATETIME

DATETIME 格式的当前日期和时间

0x2E77–0x2E78

11896–11897

R

INT32U

0x00–0xFFFFFFFF

从上一次启动计数的秒数

产品标识

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E7C

11901

R

INT16U

产品标识 = 15146 代表 IFM 接口

IFM 接口 LV434000 的硬件版本

IFM 接口 LV434000 的硬件版本数据从寄存器 11922 开始,最大长度为 10 个寄存器。

硬件版本是使用格式 XXX.YYY.ZZZ 的 ASCII 字符串,其中:

  • XXX = 主要版本 (000127)

  • YYY = 次要版本 (000255)

  • ZZZ = 版本号 (000255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E91–0x2E96

11922-11927

R

OCTET STRING

硬件版本

读取设备标识

“读取设备标识”功能通过标准化方式来访问准确识别设备所需的信息。其描述包括一组对象(ASCII 字符串)。

www.modbus.org 中全面介绍了“读取设备标识”功能。

IFM 接口标识的编码如下:

名称

类型

描述

供应商名称

OCTET STRING

‘Schneider Electric’(18 个字符)

产品代码

OCTET STRING

‘LV434000’ 或 'TRV00210' (1) 或 ‘STRV00210’

固件版本

OCTET STRING

源自 IFM 接口版本 002.002.000 的 ‘XXX.YYY.ZZZ’

供应商URL

OCTET STRING

‘https://www.se.com’(33 个字符)

产品名称

OCTET STRING

‘ULP/Modbus-SL 通讯接口模块’

IFM 接口TRV00210包含 IFM 旧固件时,(1) 产品代码将返回 ‘TRV00210-L’。有关更多信息,请参阅 MasterPactModbus 原有用户指南

@ Adrien > Confirm that 'LV434000' is returned for LV434000 with legacy firmware ??? Define the specificities of data and command for IFM legacy firmware ???

IMU标识

IMU 的标识可以利用 EcoStruxure Power Commission 软件来设置。如果没有编程,IMU 标识寄存器会返回 0 (0x0000)。

FDM121 显示器显示 IMU 名称的前 14 个字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E18–0x2E2E

11801-11823

R

OCTET STRING

IMU 名称 = 不超过 45 个 ASCII 字符,以 NULL 字符 0x00 结尾

0x2E2F–0x2E38

11824–11833

R

OCTET STRING

供应商名称 = ‘Schneider Electric’

0x2E39–0x2E42

11834–11843

R

OCTET STRING

产品代码 = ‘TRV00210’或‘LV434000’

0x2E43–0x2E44

11844–11845

R

OCTET STRING

保留

0x2E45–0x2E5B

11846-11868

R

OCTET STRING

IMU 位置 = 不超过 45 个 ASCII 字符,以 NULL 字符 0x00 结尾

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?