DOCA0054ZH-10

IFM 接口命令列表

命令列表

下表列出了 IFM 接口命令、它们的相应命令代码以及用户类型。按照相应的命令执行程序

命令

命令代码

用户类型

获取当前时间

768

不需要密码

设置绝对时间

769

不需要密码

读取 IMU 名称和位置

1024

不需要密码

写入 IMU 名称和位置

1032

管理员

设置数据的有效期

41868

Administrator、Services、Engineer 或 Operator

错误代码

IFM 接口生成的错误代码是普通错误代码

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?