DOCA0054ZH-10

MasterPact NT/NWComPact NS and 断路器的示意图

概述

根据所用断路器的类型,必须使用以下其中一种配置将 IFM 接口连接至断路器:

  • IFM 接口连接到带 BCM ULP 模块的 ComPact NS 固定式手动断路器。

  • IFM 接口连接到带 BCM ULP 模块的 MasterPact NT/NWComPact NS 固定式电动断路器。

  • IFM 接口连接到带 BCM ULP 模块及其相应 IO 模块的 MasterPact NT/NWComPact NS 抽出式断路器。

有关更多信息,请参阅 ULP 系统用户指南

ULP 连接

注意
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
  • Never connect a Modbus-SL device to an RJ45 ULP port.
  • The RJ45 ULP ports of IFM interface are for ULP modules only.
  • Any other use can damage the IFM interface or the device connected to the IFM interface.
  • To check if an ULP module is compatible with the RJ45 ULP ports of IFM interface, refer to the ULP System User Guide.
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

所有连接配置均需要使用断路器 BCM ULP 线缆。电压大于 480 Vac 的系统必须使用绝缘的 NSX 线缆。

如果没有使用第二个 RJ45 ULP 端口,则必须用 ULP 线路端接器将其关闭:

A 断路器 BCM ULP 线缆或 RJ45 ULP 线缆

B ULP 线路端接器

IFM 接口连接至 ComPact NS 固定式手动断路器

A

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

B

断路器 BCM ULP 线

C

BCM ULP 断路器通讯模块

D

带有 、 或 脱扣单元的 ComPact NS 固定式手动断路器

IFM 接口连接至 MasterPact NT/NWComPact NS 固定式电动断路器

A 用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

B断路器 BCM ULP 线缆

C 固定式端子块

D BCM ULP 断路器通讯模块

E 固定式电动断路器

IFM 接口连接至 MasterPact NT/NWComPact NS 抽出式断路器

A 用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

B RJ45 ULP 线缆

C 断路器 BCM ULP 线缆

D 断路器退出位置触点 (CD)

E 断路器抽架

F BCM ULP 断路器通讯模块

G 带有 、 或 脱扣单元的抽出式断路器

H 抽出式端子块

I 断路器连接位置触点 (CE)

J 断路器测试位置触点 (CT)

K 用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?