MicroLogic 脱扣单元标识
计量管理器标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CE6-0x0CE7 |
3303-3304 |
RW |
– |
– |
OCTET STRING |
0x00–0x7F |
P/H |
计量管理器的短标识符,通过 4 个 ASCII 字符编码。 出厂设置: |
|
0x0CE8-0x0CEF |
3305-3312 |
RW |
– |
– |
OCTET STRING |
0x00–0x7F |
P/H |
计量管理器的长标识符,通过 16 个 ASCII 字符编码。 出厂设置: |
序列号
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x21FB-0x21FE |
8700-8703 |
R |
1 |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E/P/H |
编码为 ASCII 的序列号 |
硬件版本
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2204 |
8709 |
R |
– |
– |
INT16U |
0x0000-0xFFFF |
P/H |
MicroLogic 脱扣单元的硬件版本 |
固件版本
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2205 |
8710 |
R |
1 |
– |
INT16 |
– |
A/E/P/H |
MicroLogic 脱扣单元固件版本。 例如,值 8244 对应版本 8.244。 |
产品标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x220B |
8716 |
R |
1 |
– |
INT16U |
15133-15137 |
A/E/P/H |
带有保护管理器的产品标识: 15131 = MicroLogic A 15137 = MicroLogic E 15133 = MicroLogic P 15135 = MicroLogic H |
|
0x0EE7 |
3816 |
R |
1 |
– |
INT16U |
15134-15138 |
E/P/H |
带有计量管理器的产品标识: 15138 = MicroLogic E 15134 = MicroLogic P 15136 = MicroLogic H |
保护类型
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2223 |
8740 |
R |
1 |
– |
OCTET STRING |
20-70 |
A/E/P/H |
保护类型: ‘20’= MicroLogic 2.0 ‘30’= MicroLogic 3.0 ‘40’= MicroLogic 4.0 ‘50’= MicroLogic 5.0 ‘60’= MicroLogic 6.0 ‘70’= MicroLogic 7.0 |
测量类型
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2224 |
8741 |
R |
1 |
– |
OCTET STRING |
0x2041-0x204D |
A/E/P/H |
测量类型: 0x2041 = “空格”和‘A’ 0x2045 = “空格”和‘E’ 0x2050 =“空格”和‘P’ 0x2048 =“空格”和‘H’ 或应用类型: 0x204D =“空格”和‘M’ |
长延时额定插头
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2225 |
8742 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-15 |
A/E/P/H |
长延时标称插头类型: 0 = 缺失 1 = IEC 标准 2 = IEC 低 3 = IEC 高 7 = UL-A 8 = UL-B 9 = UL-C 10 = 关 11 = UL-D 12 = UL-E 13 = UL-F 14 = UL-G 15 = UL-H |
保护管理器标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2583-0x2584 |
9604-9605 |
RW |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
P/H |
保护管理器的短标识符,通过 4 个 ASCII 字符编码。 出厂设置: |
|
0x2585-0x258C |
9606-9613 |
RW |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
P/H |
保护管理器的长标识符,通过 16 个 ASCII 字符编码。 出厂设置: |
断路器型号
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2591 |
9618 |
RW |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
P/H |
0 = 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器(出厂设置) 1 = 4 极断路器 2 = 3 极断路器,带外置中性线电流互感器 |
断路器特性
这些特性可以:
-
通过使用 MicroLogic HMI 在 中进行设置
-
使用测试套件来下载
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2675 |
9846 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
P/H |
标准: 0 = UL 1 = IEC 2 = ANSI 3 = IEC/GB |
|
0x2676 |
9847 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
P/H |
类型: 0 = MasterPact 1 = ComPact NS 2 = |
|
0x2677-0x267C |
9848-9853 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
P/H |
ASCII 字符串(例如 ‘NT08N’) |