DOCA0054ZH-10

计量事件日志

概述

系统将计量管理器相关的事件(模拟预定义报警 1 至 53)存储在文件 10 中。

此文件包含 100 条记录,每条记录包含 9 个寄存器。

文件标题

下表描述了文件标题内容:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1BFB

7164

RW

INT16U

H

文件状态:

0x0000 = 文件禁用

0xFFFF = 文件启用(出厂设置)

0x1BFC

7165

R

INT16U

H

文件类型:

10 = 计量事件日志

0x1BFD

7166

R

1

INT16U

H

文件大小 = 100 条记录

0x1BFE

7167

R

1

INT16U

H

记录大小 = 9 个寄存器

0x1BFF

7168

R

INT16U

1

H

文件填充模式:

0 = 循环

文件状态

下表描述了文件状态内容:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1C0B

7180

R

1

INT16U

H

文件大小 = 100 条记录

0x1C0C

7181

R

1

INT16U

H

记录大小 = 9 个寄存器

0x1C0D

7182

R

1

INT16U

H

0x0000 = 文件 OK

0x000A = 记录大小比预期小

0x0014 = 记录大小比预期大

0x001E = 内存不足

0x00FA = 内部错误

0x00FD = 分配表损坏

0x00FE = 零配置

0x00FF = 无效配置

0xFC00 = 无效的文件编号

0xFD00 = 无效的记录编号

0xFE00 = 文件不受支持

0xFF00 = 无法分配文件

0x1C0E

7183

R

1

INT16U

0-100

H

文件中的记录数

0x1C0F

7184

R

1

INT16U

0-8000

H

文件中第一条记录(最早)的序列号

0x1C10

7185

R

1

INT16U

0-8000

H

文件中最后一条记录(最新)的序列号

0x1C11–0x1C13

7186–7188

R

日期

H

最后一个文件的日期被复位。

出厂设置 = 0x8000 0x8000 0x8000

计量事件记录

下表显示了计量事件日志中一个记录的格式。

寄存器

类型

描述

1–4

XDATE

事件日期

5

INT16U

事件编号:模拟预定义报警 1–53

6

INT16U

极值

7

INT16U

0-7

1 = 过型报警

2 = 欠型报警

3 = 相等型报警

4 = 偏差型报警

5 = 所有其他报警

8-11

1 = 报警开始

2 = 报警结束

12-15

报警 1100–1106 的优先级为 3 级。对于其它报警,这 4 位包含的值代表了与事件关联的优先级(如果适用,且取决于报警配置)。

8

INT16U

与报警相关的记录寄存器 (1)

9

INT16U

与报警相关的操作寄存器 (1)

(1) 寄存器 8 和 9 是事件发生时报警配置寄存器的副本。这些寄存器完全依赖于用户配置。对于事件 1100–1106,这些寄存器强制为 32768。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?