DOCA0054ZH-10

Modbus 主站-从站原理

概述

Modbus 协议通过主站(客户端)和从站(服务器)之间的请求-应答机制来交换信息。主站-从站原理是一个用于通信协议的模式,其中一个设备(主站)控制一个或多个其它设备(从站)。在标准的 Modbus 网络中,有 1 个主站和最多 31 个从站。

关于 Modbus 协议的详细说明可参见 www.modbus.org

主站-从站原理的特点

主站-从站原理有如下特点:

  • 在同一时间只可一个主站连接到网络。

  • 只有主站能够发起通信并向从站发送请求。

  • 主站可以使用专门的地址分别访问每个从站,也可以使用地址 0 同时访问所有从站。

  • 从站只能向主站发送应答。

  • 从站不能向主站或其它从站发起通信。

主站-从站通信模式

Modbus 协议可以通过 2 种通信模式交换信息:

  • 单播模式

  • 广播模式

单播模式

在单播模式中,主站通过专门的地址访问从站。从站处理请求, 然后向主站发送应答。

1 请求

2 处理

3 应答

广播模式

主站可以使用地址 0 访问所有从站。这种交换称为广播。在这种模式下,从站不对广播消息作出应答。

应答时间

应答时间 Tr 是指从站对主站发出的请求做出应答所需的时间:

其中 Modbus 协议的数值:

  • 典型值< 10 ms (90% 的信息交换)

  • 最大值大约是 700 ms,因此建议在发送完一个 Modbus 请求后暂停 1 秒钟再继续。

数据交换

Modbus 协议使用的 2 种数据类型:

  • 单个位

  • 寄存器(16 位)

MasterPact MTZMasterPact NT/NWComPact NSComPact NSX 断路器仅支持寄存器。

每个寄存器都有一个寄存器编号。每类数据(位或寄存器)都有一个 16 位的地址。

使用 Modbus 协议交换的消息包含要处理的数据的地址。

寄存器和地址

第 n 号寄存器的地址是 n-1。本文档后面章节中的寄存器表同时给出了寄存器号(十进制格式)和相应的地址(十六进制格式)。比如,第 12000 号寄存器的地址是 0x2EDF(11999)。

使用 Modbus 协议交换的所有帧最大为 256 字节,其中包括 4 个域:

字段

定义

大小

描述

1

从站号

1 个字节

请求的目的地址

  • 0:广播(涉及到所有从站)

  • 1–247: 唯一的目的地址

2

功能代码

1 个或 2 个字节

参阅功能代码说明

3

数据

n 个寄存器

请求或应答数据

注: 寄存器数量 n 限制为 52(带有 MasterPact MicroLogic E 脱扣单元时)。

4

检查

2 字节

CRC16(检查传输错误)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.