7FR02-0477-02

Seuils d’alarme d’isolement (Al. isol.)

Vous pouvez régler la valeur de seuil selon le niveau d’isolement de l’application surveillée.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre vont de 0,2 kΩ à 200 kΩ. La valeur par défaut est de 10 kΩ.

Lorsque l’appareil est mis sous tension, il récupère les dernières valeurs de seuil d’alarme d’isolement enregistrées.

Une alarme d’isolement est effacée lorsque le niveau d’isolement atteint 20 % au-dessus du seuil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?