7FR02-0477-02

Surveillance de l’isolement du réseau

L’appareil contrôle l’isolement du réseau électrique non mis à la terre de la résistance conformément au chronogramme suivant lorsque le signal de localisation est disponible :

1 L’isolement du réseau est normal et il n’y a aucune alarme
2 Un défaut d’isolement est survenu. L’alarme active est indiquée. Appuyez sur le bouton pour acquitter l’alarme. Voir Mode relais pour plus d’informations sur les modes du relais. Voir Acquittement du relais pour plus d’informations sur l’acquittement du relais.
3 Un défaut d’isolement est survenu. Alarme active acquittée.
4 Le défaut d’isolement est corrigé. Le témoin d’alarme s’éteint. L’appareil revient à l’état normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?