7FR02-0477-02

Vue d’ensemble pour réseau électrique non mis à la terre

Un réseau électrique non mis à la terre est un système de terre permettant d’augmenter la continuité de service des réseaux électriques et la protection des personnes et des biens, même en cas de défaut à la terre.

Ce réseau doit être surveillé à l’aide d’un appareil spécifique pour répondre aux exigences d’applications particulières (hôpitaux, navires, industrie lourde, ferroviaire, centrales nucléaires et autres applications critiques) où la sécurité et la continuité du service doivent être assurées même en cas de défaut à la terre. Enfin, on peut choisir ce type de réseau afin de faciliter les opérations de maintenance préventive et corrective.

Soit le neutre du transformateur du réseau est isolé de la terre, soit est connecté par une impédance spécifique, tandis que les éléments de charge électrique sont mis à la terre. Ainsi, lorsque survient le premier défaut, aucune boucle ne permet au courant de court-circuit de circuler ; le réseau peut ainsi continuer à fonctionner normalement, sans danger pour les personnes ni pour l’équipement. Le circuit défectueux doit cependant être détecté et réparé avant qu’un second défaut ne se produise. Ce réseau pouvant tolérer un défaut initial, les interventions de maintenance doivent être effectuées dès que possible pour éviter la coupure du réseau en cas de second défaut à la terre.

Add overview graphic here showing IT system with IMD and IFL connections
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?