7FR02-0477-02

Configuration des appareils IMD et MFLK1

Lorsqu’un défaut est identifié par l’IM400 ou le XGR, procédez comme suit :
  1. Déverrouillez et ouvrez le MFLK1.
  2. Mettez l’appareil hors tension avec l’interrupteur.
    Vérifiez l’autonomie de la batterie indiquée sur l’affichage de batterie.
  3. Si l’IMD surveille le réseau, il doit être réglé en mode C. Puiss. ou Circ. Ctrl.. Le modePhotovolt n’est pas compatible.
    1. Réglage du MFLK1 :
      • MENU > Réglages > Réseau > Équip. Inj. doit être réglé sur IM400.

      • MENU > Réglages > Réseau > Appli. doit être réglé comme sur l’IMD.

  4. Si le réseau est surveillé par le XGR :
    1. Réglage du MFLK1 : MENU > Réglages > Réseau > Équip. Inj. doit être réglé sur XGR.
NOTE: Reportez-vous au manuel d’utilisation IM400 ou XGR pour plus d’informations sur la modification des paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?