7FR02-0477-02

Configuration des alarmes

Vous pouvez configurer le seuil d’alarme d’isolement et la temporisation en fonction des applications électriques surveillées.

Pour accéder aux paramètres d’alarme de l’appareil, sélectionnez Menu > Réglages > Alarme Isol.

Par défaut, le paramètre d’alarme est Alarme Isol.%, ce qui signifie que le paramètre Signal de localisation est désactivé.

Lorsque le paramètre Signal loc. du réseau est ON, les paramètres d’alarme sont Alarme isol. et Délai al. isol..

Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification des paramètres de l’IFL à l’aide de l’afficheur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?