7FR02-0477-02

Vue d’ensemble de l’autotest

L’appareil effectue l’autotest en arrière-plan pour détecter d’éventuels défauts dans ses circuits internes et externes.

La fonction d’autotest de l’appareil teste :

  • Le produit (témoins lumineux, électronique interne)

  • La chaîne de mesure et le relais d’alarme d’isolement

Vous pouvez déclencher l’autotest en appuyant sur le bouton contextuel T dans l’écran Surveillance L’autotest est désactivé pendant un défaut d’isolement, un défaut transitoire, une erreur produit ou une erreur réseau.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?