7FR02-0477-02

Utilisation de l’IMDMFLK1

Localisation d’un défaut de terre permanent dans la demande réseau :

  1. L’appareil IMDIM400 surveille l’ensemble du réseau. Si le réseau est surveillé par un autre IMD :

    1. Déconnectez ses câbles d’injection du réseau.

    2. Connectez l’appareil IM400 pour surveiller le réseau.

Le Localisateur de défaut mobile (MFLK1) est un appareil composé d’un localisateur de défauts d’isolement, d’une batterie intégrée et de câbles pour les réseaux électriques basse tension non mis à la terre.

Lorsque l’appareil IM400 surveille correctement le réseau, il suffit d’étalonner le MFLK1, puis de surveiller chaque arrivée individuellement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la procédure détaillée ci-dessous et à la notice de montage IMDMFLK1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?