7FR02-0477-02

Le MFLK1 est connecté à la tension du réseau : Localisation du défaut

Pour localiser le défaut, vous devez vérifier la résistance d’isolement.
  1. Ouvrez le capuchon du connecteur de tension.
  2. AVIS
    Endommagement de l’équipement
    • Assurez-vous que le câble de la sonde TC est connecté au connecteur TC.
    • Assurez-vous que le câble d’entrée de tension est connecté au connecteur d’entrée de tension.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
    Connectez le MFLK1 au réseau : à une extrémité, serrez d’un quart de tour le câble spécialement fourni sur le connecteur de tension du MFLK1 ; à l’autre extrémité, reliez à la terre puis à la phase 1, 2 ou 3.
  3. Branchez la sonde TC à la première arrivée en aval.

    • Si la résistance est supérieure au seuil défini, il n’y a pas de défaut. Vérifiez l’arrivée suivante en aval.

    • Si la résistance est proche de la valeur de résistance de l’IMD affichée, il y a un défaut dans cette arrivée, qui doit être déconnectée et réparée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?