7FR02-0477-02

Signal loc.

Vous pouvez régler le paramètre de signal de localisation en fonction de l’application surveillée.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont Oui et Non. La valeur par défaut est Non, ce qui signifie que le MFLK1 n’est pas connecté à la tension du réseau. L’appareil mesure ensuite et affiche le flux de courant relatif.

Lorsque le signal de localisation est disponible, réglez la valeur du paramètre sur Oui pour que l’appareil mesure et affiche la résistance d’isolement et la capacité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?