7FR02-0477-02

Écran de tendance

Pour visualiser les tendances, sélectionnez Menu > Tendance.

Voici un exemple de page Dernier jour :

1 Flèches Haut et Bas : Pour afficher les pages de tendance. Les pages sont Dernière heure, Dernier jour, Dernière sem., Dernier mois et Dernière année.
2 Valeur mesurée de la résistance d’isolement
3 Valeur existante du seuil d’alarme d’isolement
4 Ligne verticale en pointillés : indique une coupure d’alimentation (durée indéterminée)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?