7FR02-0477-02

Le MFLK1 n’est pas connecté à la tension du réseau : Étalonnage du MFLK1 et localisation du défaut

Régler le MFLK1 sur Signal loc. : OFF. Le MFLK1 doit être étalonné aussi près que possible de la borne d’injection de l’IM400 ou du XGR.
  1. Ouvrez le capuchon du connecteur TC.
  2. AVIS
    Endommagement de l’équipement
    • Assurez-vous que le câble de la sonde TC est connecté au connecteur TC.
    • Assurez-vous que le câble d’entrée de tension est connecté au connecteur d’entrée de tension.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
    Connectez la sonde TC au câble à surveiller et tournez d’un quart de tour le connecteur de la sonde TC.
  3. Branchez la sonde TC aussi près que possible de la borne d’injection de l’IM400 ou du XGR.
  4. Appuyez sur le bouton Étalonnage.
    Le message Lancer étalonnage? s’affiche.
  5. Appuyez sur le bouton Confirmer.
    L’étalonnage commence, puis apparaît le pourcentage de courant, qui sert de référence pour toutes les autres mesures en aval.
  6. NOTE: Pour localiser le défaut, vous devez vérifier le flux de courant relatif en pourcentage.
    Branchez la sonde TC sur le premier niveau des arrivées.

    • Si le pourcentage de courant est très faible par rapport aux autres, il n’y a pas de défaut dans cette arrivée. Continuez à vérifier les arrivées suivantes en aval.

    • Si le pourcentage de courant est extrêmement faible par rapport aux autres, il y a un défaut dans cette arrivée, qui doit être déconnectée et réparée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?