7FR02-0477-02

Filtrage

Vous pouvez régler le paramètre de filtrage en fonction de l’application surveillée.
Valeur Temps de réponse Utilisation recommandée
5s 5 secondes

Utiliser en mode de maintenance.

Diagnostiquer les variations rapides de la résistance d’isolement et la capacitance de fuite.

Utiliser dans les cas suivants :

  • Détecter les défauts d’isolement transitoires de courte durée.

  • Localiser manuellement les défauts d’isolement par l’ouverture des disjoncteurs.

40 s (par défaut) 40 secondes

Utiliser en mode de fonctionnement.

Pour contrôler l’isolement des installations classiques.

400s 400 secondes

Utiliser en mode de fonctionnement.

Pour contrôler l’isolement des installations fortement perturbées et/ou des installations avec capacitance de fuite élevée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?