7FR02-0477-02

Mesures de sécurité

L’installation, le raccordement, les tests et l’entretien doivent être effectués conformément aux normes électriques nationales et européennes.

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez les normes NFPA 70E, CAN/CSA Z462 ou autres normes locales.
  • Considérez le câblage des communications et des E/S comme sous tension et dangereux jusqu’à preuve du contraire.
  • Ne dépassez pas les valeurs nominales maximales de cet appareil.
  • Ne shuntez jamais un fusible ou disjoncteur externe.
  • La batterie n’est pas remplaçable par l’utilisateur. L’utilisateur ne doit pas ouvrir le MFLK1, sous peine d’annulation de la garantie. L’utilisateur doit contacter le service client Schneider pour tout problème.
  • Votre réseau non mis à la terre doit être équipé d’un dispositif de surveillance de l’isolation compatible.
  • La tension de votre réseau non mis à la terre doit être inférieure à 230 V.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Voir la norme CEI 60950-1, Annexe W, pour d’autres informations sur les communications et le câblage des E/S raccordées à des dispositifs multiples. Voir CEI 60364-4-41 pour plus d’informations sur la protection contre les chocs électriques.
AVERTISSEMENT
Fonctionnement inattendu
N’utilisez pas cet appareil pour le contrôle ou la protection critiques des personnes, des animaux, des biens ou des équipements.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVIS
Endommagement de l’équipement
  • N’ouvrez pas le panneau avant.
  • Ne tentez pas de réparer les composants de l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?