7FR02-0477-02

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser les journaux et les tendances. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation d’usine.

Pour accéder aux paramètres de réinitialisation de l’appareil, sélectionnez Menu > Réglages > Ràz.

Les paramètres de réinitialisation sont Ràz Evt., Ràz Tendance et Ràz Usine.

Lorsque vous réinitialisez les journaux ou les tendances, les informations existantes de journaux ou de tendance sont effacées, mais la valeur de paramètre reste inchangée. Lorsque vous réalisez la réinitalisation d’usine, l’appareil redémarre et les valeurs des paramètres sont rétablies aux valeurs par défaut.

Voici la liste complète des paramètres avec leur valeur par défaut et leurs valeurs autorisées :

The following table is profiled. Check for row profiling before making any content change.
Paramètre Valeur par défaut Valeurs autorisées
Alarme Isol. 10 kΩ 0,2…200 kΩ
Relais al. isol. FS
  • FS

  • Std.

Modif Mot Passe 0000 0000…9999
Activation (mot de passe) OFF
  • ON

  • OFF

Contraste 50 % 10…100 %
Luminosité 100 % 10…100 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?