7FR02-0477-02

Seuil d’alarme d’isolement relatif (Alarme Isol.%)

Vous pouvez définir la valeur du seuil en fonction du niveau d’étalonnage.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % du signal calibré. La valeur par défaut est 50 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?