有线通讯测试
带 MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块的 MasterPacT MTZ 断路器需要进行有线通讯测试。
通讯网络测试
使用 Modbus 最终客户客户端来测试项目的通讯设备之间的通讯网络:
-
通过 IFE 或 EIFE Ethernet 接口连接到 Ethernet 网络的断路器。
-
通过 IFM 接口连接到 Modbus 串行网络的断路器。
-
通过堆栈到 IFE Ethernet 服务器的 IFM 接口连接到 Modbus 串行网络的断路器。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在断路器处于合闸位置时,读取 Modbus 断路器状态寄存器,以确认断路器状态指示为“已合闸”。 |
2 |
按下断路器正面的分闸按钮。 |
3 |
读取 Modbus 断路器状态寄存器,以确认断路器状态指示为“已分闸”。 |
请参阅本指南开头相关文档中的 DOCA0384•• MasterPacT、ComPacT、PowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南。
远程控制测试
如果可以通过有线通讯网络对带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器远程执行分合闸,则使用以下测试来检查远程控制是否正确工作:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在断路器处于合闸位置时,读取 Modbus 断路器状态寄存器,以确认断路器状态指示为“已合闸”。 |
2 |
发送 Modbus 远程控制命令,以使断路器分闸。 |
3 |
读取 Modbus 断路器状态寄存器,以确认断路器状态指示为“已分闸”。 |
请参阅本指南开头相关文档中的 DOCA0384•• MasterPacT、ComPacT、PowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南。